This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:TPS65983B FW 配置工具和总关系数据

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668845/tps65983b-tps65983b-fw-config-tool-and-total-relational-data

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件: TPS65982

您好、Sirs、

作为标题、

我们设计了 TPS65983B、您能不能帮助共享  TPS65983B FW 配置工具和总关系数据?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    您能告诉我您关注的是哪种英特尔参考设计吗?
    此外、您能否给我发送您的 My TI 帐户的电子邮件?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我是否可以知道不同 TBT 控制器之间有不同的 GUI 版本?

    因为我们有两个项目。 一个是 Titan 里奇,另一个是 Alpine 里奇。

    顺便说一下、如果我们没有 TBT 功能、但我们希望使用65983B (因为需要遵循公司规则)、那么这有任何风险吗?   

    我的邮箱地址是:eric.sc-lin@wtmec.com

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    TPS65983和 TPS65983B 仅用于 Intel 参考设计。 它们不能用于不直接遵循英特尔参考设计的应用程序。 如果您在非 TBT 设计中需要 PD 控制器、我建议查看 TPS65982。
    我已授予您访问 TPS65983B 安全站点的权限。 您将很快收到一封电子邮件、其中包含有关如何访问它的说明。

    谢谢、
    Eric