This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP104A:DS25CP104A 是否支持病态和检查现场视频模式?

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668501/ds25cp104a-does-ds25cp104a-support-pathological-and-check-field-video-pattern

器件型号:DS25CP104A

大家好、

请允许我问您 DS25CP104A 是否能够真正支持 SDI 视频。

关于数据表和应用手册、该器件似乎可以支持 EQ/PLL 病态和校验现场视频模式。

您能否保证设备能够完全支持这些压力很大的视频模式?

此外、如果我们在 SDI 应用中需要注意任何其他事项、请告知我们。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    请注意:

    1)。 请注意、数据表指定了直流至3.125Gbps 的速率。 因此、您甚至可以直流耦合到输入。 因此、我们能够传递病态模式。 您还可以使用4.7uF 交流耦合来传递病态模式的低频成分。

    2)。 在典型应用方框图中、我们有3G SDI 均衡器。

    3)。 此外、我们还有客户在 SDI 应用中使用此器件、但没有报告任何问题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的评论。

    我知道、如果直流耦合、则可以支持病态模式。

    问题4)。 您是否还能支持将该器件与4.7uF 交流耦合电容器配合使用而不会出现任何错误?

    问题5)。 DS25CP104A 和 DS80PCIxxx/DS64BRxxx 中继器之间有何差异、建议在视频应用、病态(检查字段)模式下使用 DS25CP104A?

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    问题4)。 我们有 SDI 客户使用 DS25CP104A 和4.7uF 交流耦合电容器。 我们没有任何错误报告、否则我们将不会将 SDI 作为 DS25CP104A 数据表中的应用之一。

    问题5)。 DS25CP104A 是一款旧得多的产品。 某些 PCI 信号调节器具有内部交流耦合电容器、因此无法支持病态视频模式。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    我明白了。 感谢您的支持。

    此致、
    Kawai