This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 耳机/麦克风保护

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E6B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668861/protection-for-earphone-microphone

主题中讨论的其他器件:TPD1E6B06

大家好、

 

我们的客户正在寻找耳机/耳机插孔 ESD 保护器件。 我们知道 TI 为此提供了 TPD1E10B09DPYR 器件、但该器件的封装尺寸与客户要求不匹配。

客户希望此 ESD 采用 CSP0201 (约0.6mm x 0.3mm x 0.15mm)封装。

 

请您的专家就此提供建议/意见吗?

 

此致

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPD1E6B06的尺寸为0.6mmx0.3mmx0.3mm。 这是否起作用?

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    感谢您的快速建议。 我们将与客户共享此器件信息。

    此致、
    宫崎