This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:高电平区的存储器地址

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669002/tps65982-memory-address-for-high-region

器件型号:TPS65982

大家好、

我们知道最新的 GUI 工具(可能是3.0版)中的高区域内存地址发生了变化、下面我简单地问一个问题。

是由 Base 映像确定的高区域地址。 bin 文件? 还是由 GUI 工具确定?

我的客户决定管理 GUI 工具的版本信息以保持软件 兼容性。 它看起来 GUI 工具决定地址、但他们不仅想知道 GUI 工具、还想知道是否需要管理 Base 映像的版本。 bin 文件。  

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、您好!

    GUI 工具确定高区域的地址。 基本映像.bin 文件与高区域的地址没有关系。 高电平区域可以从低至0x1_2000开始、这是最新的 GUI 工具使用的作为高电平区域的地址。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric - San、

    好的、我明白了。

    此致、
    Takashi Onawa