This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:TCAN1043-Q1和 TCAN1042-Q1之间的差异

Guru**** 2548910 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1, TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668932/tcan1043-q1-difference-between-tcan1043-q1-and-tcan1042-q1

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042-Q1TCAN1043

大家好、

 TCAN1043-Q1和 TCAN1042-Q1有何区别?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    感谢您的支持! 这些器件在某些参数方面非常相似、例如:它们都支持 CAN 和 CAN FD (灵活数据速率)、具有1通道、宽电源电压范围(4.5V 至5.5V)、总线故障电压(-58V 至58V)、共模电压(-30V 至30V)。
    虽然这些器件有一些相似之处、但它们的功能集却有很大不同、事实上、TCAN1043-Q1有14个引脚、而 TCAN1042-Q1是8引脚器件。
    由于 TCAN1043具有更多的引脚、这意味着它还提供更多的功能。 实际上、它不仅具有 TXD、GND、VCC、RXD、STB、 CANH、CANL、NC/Vio 引脚、如 TCAN1042、但还提供:
    -Vsup (电池电源输入)、
    - WAKE (WAKE 输入、高电压)
    nFAULT (用于总线故障保护的故障输出、反相逻辑)
    -INH (抑制引脚用于控制系统电压稳压器、高电压输出)
    -EN (用于模式控制的使能引脚、具有集成下拉电阻)
    -VIO (为 I/O 供电的电压)

    除此之外、TCAN1043-Q1还为总线引脚提供超低功耗待机模式和低功耗静音模式和睡眠模式、±10kV HBM ESD 和±8kV IEC、而 TCAN1042-Q1只有待机模式、±16kV HBM ESD 和±15kV IEC 用于总线引脚。

    不过、这是两个器件之间的一些差异;请告诉我这是否有用、以及您是否需要电气特性等特定参数。

    谢谢、此致、
    Adrian