This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:TLK10232CTR

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668887/tlk10232-tlk10232ctr

器件型号:TLK10232

您好、先生、

  我们使用 SFP+模块 FTLX1475D3BTL 连接到 TLK10232CTR 的10GBASE-KR 接口

 TLK10232CTR 是否支持 SFP+模块 FTLX1475D3BTL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laksmanan、

    TLK10232能够通过10GBASE-KR 与 SFP+光纤模块连接、因为使用的 PC 与10GBASE-R 相同 要在此模式下使用、必须将器件设置为10GBASE-KR 模式、同时禁用链路协商和自协商功能。
    另一方面、该器件符合 SFF-8431标准(修订版4.1)、因此、如果模块 FTLX1475D3BTL 符合此标准、则应用程序不应存在任何问题。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组