This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:将一个 DSI 视频信号流式传输到两个信号链路 LVDS 显示屏

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669104/sn65dsi85-stream-one-dsi-video-signal-to-two-signle-link-lvds-displays

器件型号:SN65DSI85

大家好、我是一名医疗设备开发人员、我的计划是将相同的视频图像流式传输到两个 LVDS 显示屏、因此 我想、 是否可以将 MCU 的单个 MIPI DSI 输出连接到 SN65DSI85的两个 DSI 输入 A 和 B、以便在 A 和 B LVDS 输出中显示相同的图像(每个显示屏一个)?  

我知道我必须将双 DSI 输入(两个流)用于两个单链路 LVDS 模式、但我很担心、如果我为输入 A 和 B 共享相同的输入信号、功率就不够了。 使用 STM32F779NI MCU 进行即时消息传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    不建议这样做、因为这可能会导致阻抗匹配问题。 您可以使用通道 A 输入两个视频流、并通过每个 LVDS 通道传输一个视频流。
    此致、
    Joel