This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669029/hd3ss3220-hd3ss3220

器件型号:HD3SS3220

你(们)好

我正在设计使用 HD3SS3220的 DFP。

您能否发送评估板的原理图?

 《HD3SS3220 UFP 软件狗评估模块用户指南 》中的内容不是很清楚。

要使用 DFP、我是否要将 SS_TX 从 Type-C 连接器连接到 Tx 线路、将 SS_RX 连接到 Rx 线路、反之亦然?

Rgds

埃胡德·利希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ehud、

    TX1P 必须被连接至 Type-C 插座引脚 A2。
    TX1N 必须连接到 Type-C 插座 A3。
    RX1P 连接到 Type-C 插座 B11。
    RX1N 连接到 Type-C 插座 B10。

    TX2P 必须连接到 Type-C 插座引脚 B2。
    TX2N 必须连接到 Type-C 插座 B3。
    RX2P 连接到 Type-C 插座 A11。
    RX2N 连接到 Type-C 插座 A10。

    如果您需要、我可以向您发送 HD3SS3220 DFP 评估模块原理图以供参考。 给我发送电子邮件:omar.moran@ti.com

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组