This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:器件 HD3SS3212能否支持 CML 电压?(VCM1.05v)

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668977/hd3ss3212-can-the-device-hd3ss3212-support-the-cml-voltage-vcm1-05v

器件型号:HD3SS3212

大家好、

我的客户希望使用器件 HD3SS3212来支持 CML 输入(VCM 1.05V、Vdm800mv)。 从数据表中可以看出、设计人员可以在这里提供支持、我们不需要做任何事情来更改它。 请帮助您再次检查它吗?

谢谢

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您的假设是正确的。 基本而言、该器件支持的最小值为0V、VCM 支持的最大值为2V。 只有当 VCM>2V 时,才能实施互操作性解决方案。 但在您的案例中、这是可以的。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组