This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:需要新器件来支持 TCA4311A + I2C 电平转换器

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668989/tca4311a-need-newly-device-to-support-tca4311a-i2c-level-shifter

器件型号:TCA4311A
主题中讨论的其他器件: PCA9306

您好、Sirs、

线程的位置

我们是否有新器件支持采用相同封装的 TCA4311A+I2C 电平转换器?

非常感谢、

陈耀恩
2018年3月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    目前、我们的产品系列中没有类似的器件。

    但是、如果业务案例存在、我们始终在寻找扩展我们的产品组合的机会。 您是否能够告诉我们 EE /应用您希望在哪里实现此目标、以及为什么在 TCA4311A 和电平转换器(如 PCA9306)不适合/首选解决方案之后使用此类器件?

    此外、此类信息和客户的潜在数量(我认为这是敏感信息、因此、如果需要、您可以通过电子邮件向我发送此信息@ duynguyen@ti.com)。

    谢谢、
    -Bobby