This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515B:PCA9515B NC 引脚

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668901/pca9515b-pca9515b-nc-pin

器件型号:PCA9515B

第3页数据表

NC =没有与内部电路连接。

可以将3.3V 连接到 NC 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jun-San、

    为了让我理解、我想问您打算将3.3V 连接到 NC 引脚的目的是什么?

    "可以将3.3V 连接到 NC 引脚吗?"
    通常、当我们(TI)将引脚状态为 No Connect 时、这意味着该引脚没有将其连接到器件的实际裸片的键合线。 这意味着 NC 引脚本质上是悬空的。 因此、除了拾取噪声外、将3.3V 电源轨连接到此电源轨不应产生任何影响。

    谢谢、
    -Bobby