This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR401:无用于替代 DS90LV804的连接引脚

Guru**** 2616415 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR401, DS90LV804, DS15BR400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668018/ds15br401-no-connect-pin-for-replacement-ds90lv804

器件型号:DS15BR401
主题中讨论的其他器件: DS90LV804DS15BR400

请让我确认 DS15BR401的 NC 引脚;

【背景】

・起初、客户正在设计 DS90LV804、但他们意识到端接电阻器应置于外部。

・最兼容和外部端接电阻器 IC 为 DS15BR401、但以下引脚有所不同。

DS90LV804 DS15BR401

1:GND:N/C

17:GND:N/C

18:GND:N/C

19:VDD:N/C

22:VDD:N/C

・客户已经制作了电路板、他们不能做大改动、不希望 NC 引脚保持开路。

【问题】

①Are 这些 NC 引脚完全没有与内部 DS15BR401电路连接?  

DS15BR401的②About 19引脚和22引脚、这些引脚是否应连接 VDD?

我认为 GND 连接没问题、对吗?

③Just Ω、如果是1引脚、17引脚和18引脚、是否连接到 GND、没有问题?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我搜索了 DS15BR400/401文档、无法找到这些引脚的详细信息。 因此、仅根据数据表、我建议列为 N/C 的引脚保持为 N/C、以确保器件正常运行。 如果这些 N/C 引脚连接到 VDD 或 GND、我无法确认器件将按预期运行。

    我是否可以询问为什么器件必须具有外部端接? 一种想法是、如果客户只是不组装100欧姆差分端接电阻器、DS90LV804仍然可以使用。 这是否适合您的客户?

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael - San

    感谢您的回复、

    关于外部端接的原因、客户正在将 DS15BR401用于多线路。

    ※图象在以下----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    主板←--・・・---终端电阻器---→多板-1
    |
    -→多电路板-2
    |μ A
    ------------------------------------------------------------------

    客户不应使用内部端接、因为"双端接"。

    一个客户更新、19引脚和22引脚可以无问题地改变 NC。 (DS90LV804的 VDD 引脚)
    但是、1引脚、17引脚和18引脚无法通过客户的制造改变 NC。 (DS90LV804的 GND 引脚)
    如果1个引脚、17个引脚和18个引脚可以连接 GND、则此问题很明显。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    这些引脚未连接。  它们未连接到封装内的任何器件。

    此致、

    Lee