This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:上电条件

Guru**** 2905220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668450/pca9518-power-up-condition

器件型号:PCA9518

您好!

我的客户的产品使用 PCA 9518。(使用集线器的所有通道)

尽管发生频率非常低、但总线在上电时固定为低电平(约0.5V)。

问题1.是否需要 PCA 9518的特殊上电顺序?

问题2.当在电源启动完成后使能时、总线电压从低电平变为高电平。

   这是从异常状态返回的有效方法吗?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Seishin、

    "尽管发生频率非常低、但总线在上电时固定为低电平(约0.5V)。"

    您是否有我们可以查看的原理图、客户可能设置了错误的器件。 您能否确认所有通道(和 EXPXXX 线路)都有上拉电阻器?

    如果您可以发布 Vcc 波形在下电上电时的外观(尤其是出现此错误时)、这也可能会为我们提供更多信息。

    "Q1.是否需要 PCA 9518的特殊上电顺序?"

    -尽管我没有听说此器件具有特定的电源序列,但您可能希望遵守我们的其他一些 PCA 器件所要求的加电要求:

    "Q2.当电源启动完成后使能时、总线电压从低电平变为高电平。

       这是否是从异常状态返回的有效方法?"

    我假设您是指总线电压从高变为低、而不是从低变为高。 听起来好像这是在上电时发生的、那么它与 Vcc 引脚的斜升速率相关、或者可能关断时间不够。 另一个电源循环听起来是最佳方法。 我必须在出现此错误时查看波形、以便更好地理解。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢您的快速响应。

    我想向您发送来自客户的原理图、但该文件是我们的客户 NDA。

    在这种情况下、我如何与您联系?

    此致、
    Seishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Seishin、

    您可以通过 duynguyen@ti.com 联系我

    -Bobby