This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:BIST 模式和"DES 错误"(0x0C[1])

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668110/ds90ub927q-q1-bist-mode-and-des-error-0x0c-1

器件型号:DS90UB927Q-Q1

[ DS90UB927-Q1和 DS90UB928-Q1 ] BIST 模式和"DES 错误"(0x0C[1])

您好!



您能否详细说明 DS90UB927的"DES 错误"(0x0C[1])?



该说明显示"BIST 期间出现 CRC 错误..."。 据我了解、CRC 用于反向通道通信的 BIST。
但是、我们有另一个位指示"BIST CRC 错误"。  有什么区别?

是否与0x03[7]的"反向通道 CRC 校验器启用"位有任何关系?





是否有可能在没有 UB927和 UB928进入 BIST 模式的情况下触发此"DES 错误"?




下图表示 了我对 BIST 报告的理解。 对吧?




谢谢、
Ken



[ DS90UB927-Q1和 DS90UB928-Q1 ] BIST 相关问题

e2e.ti.com/.../2456798

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    A1:DES 错误"(0x0C[1])在正常运行期间、当反向通道上出现错误时、DS90UB927置1。 它是反向通道 CRC 校验器的输出。 反向通道 CRC 校验器通过寄存器位0x03[7]= 1 (默认值)启用。 需要从说明中删除"BIST"一词。

    答2:是的。 DES 错误只能在正常运行(不在 BIST 模式下)期间设置。

    答3:是的。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢您的确认!
    我将根据您的输入咨询我的客户。

    希望尽快更正数据表。

    谢谢、
    Ken