请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041 工具/软件:Linux
TUSB8041上行端口是一个具有 Linux 内核4.4.38的 ARM SoC、下行端口是三个 USB 超高速端口。 此产品根端口上的 USB 合规性测试在 TUSB8041下行端口中全部通过但失败。
根据我的理解、USB-IF 具有适用于 x86以及 Windows 操作系统的 USBHSET 测试程序。 此程序可以将集线器设置为多种合规模式。 我们的产品是具有 Linux OS 的 ARM SoC、我们使 SoC 寄存器能够输出"Test_Packet"。 您是否有任何想法或建议、为什么 TUSB8041无法输出"Test_Packet"?