This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:DS26LS32、26LS31M、AM26LS32AM

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32AM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668720/am26ls32ac-ds26ls32-26ls31m-am26ls32am

器件型号:AM26LS32AC
主题中讨论的其他器件:AM26LS32AM

你(们)好

我使用差分线路接收器 DS26LS32来接收 XGA 视频的"HS/VS 信号"。 我们将它们用作 HSYNC、VSYNC 信号的单极差分信号。 8该接收器的输出连接到四个差分线路驱动器26LS31M。

1)。 接收器(DS26LS32)不符合我们系统的温度要求。 DS26LS32和 AM26LS32AM 之间有何电气差异? 我能否用 AM26LS32AM 替换接收器(DS26LS32)?

2)。 AM26LS32AM 能否驱动四个驱动器 DS26LS31M?

3)。 我们能否使用 AM26LS32AM 的输入将两个驱动器 DS26LS31M 的输出(一次只有一个启用)短路以创建8x4多路复用器?

此致;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更喜欢 AM26LS32的原因是 SMD 封装的温度范围为-55至125。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rah跟、

    这两个器件最初是为了实现引脚对引脚功能等效性而开发的、因此在电气和时序参数方面应该只有细微的差异。

    可以将单个逻辑电平输出连接到多个逻辑输入、因为这些输入的输入阻抗相当高、不会加载输出驱动器。

    如果在任何给定时间只启用一个差动输出、也可以将多个差动输出连接在一起。 禁用的发送器仍然可以承受总线上的信号、并且不会产生任何会中断通信的负载。

    如果您有任何其他问题或我错过了任何问题、敬请告知我们。

    此致、
    最大