This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:铁氧体磁珠的 RDC

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668528/ds90ub953-q1-rdc-of-ferrite-bead

器件型号:DS90UB953-Q1

大家好、

数据表的典型应用显示折页为"RDC < 25mΩ Ω"。



另一方面、DS90UB953-Q1EVM 使用 BLM18AG102SN1D、RDC 为0.5Ω Ω。
"直流电< 25mΩ Ω"是强制性的吗?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    "RDC < 25mΩ Ω"不是必需的。 但是、在确保 VDD 引脚上的电压保持在建议的范围内时、需要考虑铁氧体磁珠的 RDC。

    此致、
    Davor