This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:串行器/解串器传输 D-MIC 信号

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668173/ds90ub953-q1-serdes-transfer-d-mic-signal

器件型号:DS90UB953-Q1

尊敬的先生:

客户将 UB953/UB954用于串行器/解串器应用、并希望将其用于 D-MIC 传输。

UB953/UB954可以执行它吗? 我们能否将 UB953寄存器设置为0-1-0-1…… UB954的时钟?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    请您解释一下什么是 D-MIC 吗? 953需要连接哪些数据源/发送器? 954需要连接什么接收器?

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davor:

    D-MIC:数字 MIC

    UB953/UB954是否可用于进行时钟/数据通信?

    谢谢、Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    请查看以下主题: e2e.ti.com/.../668447

    此致、
    Davor