This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可支持4K P60摄像头传感器(mipi 模式)的 SerDes IC

Guru**** 2611765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668444/serdes-ic-that-can-support-4k-p60-camera-sensors-mipi-mode

您好!

我能否检查 TI 是否具有支持4K P60摄像头传感器(mipi 模式)的全新 SerDes IC?

此致

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    有关正在开发的 IC 的信息、请联系您当地的 TI 代表。

    此致、
    Davor