This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:支持 PCIe 和 SATA/SAS

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS110DF111, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668633/ds125df111-pcie-and-sata-sas-support

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件: DS110DF111DS125BR111

您好!

我正在启动一个 e2e 线程、以便我的客户能够针对 DS125DF111提出后续问题。

与 Lee 合作后、我们的初步反馈是 DS125DF111或 DS110DF111不支持 PCIe 和 SATA/SAS (即使处于旁路模式时)。  通过安装重定时、协议将被破坏。

我们推荐使用 DS125BR111 (不带任何重定时功能的线性均衡器)、该器件可补偿~8-10dB 的 PCB 迹线衰减以及高达12.5Gbps 的协议。

后续问题:

  • PCIe 和 SAS/SATA 协议中的什么会导致问题?  是链路训练还是接收器检测?

提前感谢您的支持。

此致、
Brian Gosselin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这两种规格都存在一些问题。  链路训练和接收器检测包含在列表中。

    由于这些重定时器不会监听协议、因此它们不会参与链路训练请求。  这将断开反馈环路并导致不可预测的结果。

    对于 SAS/SATA、无法在重定时器输出端准确再现 OOB 信令。

    对于 PCIe ,只要链路空闲,重定时器就会在重新获取锁定时丢失100位。

    此致、

    Lee   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果重定时器功能已关闭(旁路)、是否可以使 PCIe 正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    如果关闭重定时器功能、则可能会发生这种情况、但此时您可能会发现、通过选择 DS125BR111等相应的转接驱动器器件、可以显著简化相关操作、这对于 PCIe Gen-3和 SAS-3等链路训练标准而言更理想。

    谢谢、

    Michael