This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:以太网接口(10/100/1000 Base T MDI 和 SGMII)的验收测试程序、符合 IEEE 标准

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668532/dp83867ir-acceptance-test-procedure-for-ethernet-interface-10-100-100-base-t-mdi-and-sgmii-as-per-ieee

器件型号:DP83867IR

尊敬的所有人:

我们使用了 Tektronics 示波器和 TDSET3软件、通过 测量接收器处的眼图模板来验证符合 IEEE 802.3和 SGMII 标准的10/100/1000Base T MDI 物理接口规格、从而根据数据表验证 SGMII 规格。

我的客户提出了一个查询、我们是否定义了任何验收测试程序来验证以太网接口。 我已经在 google 中进行了检查、发现有很多工具/软件可用于验证接口、但未找到确切的验收测试程序。

如果您中的任何人了解定义验收测试程序的标准、将会大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kandula、

    由系统设计人员进行何种级别的测试。

    资质审核计划包括:如您所示、在使用 TDSET3软件的1个 PCB 上执行1个 IEEE 合规性测试、在3个不同的 PCB 上通过10个 IEEE 合规性测试、并使用 IBIS 建模数据验证数字接口。

    在某些情况下、如果尝试获得 CE 标志、也有法律法规。 在这种情况下、也可能会实施排放控制。

    我建议至少使用 TDSET3等 IEEE 合规性软件测试1个 PCB、并对 PCB 进行 IBIS 建模。

    此致、