This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:TX 干扰

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668618/tlk10232-tx-glitching

器件型号:TLK10232

根据布线和示波器快照、TI 收发器没有复位或功率波动。 但是、TLK10232 TX 仍然存在毛刺脉冲/复位、即使在接收时没有毛刺脉冲。 毛刺脉冲通常持续~3us、但有一些示例表明其持续时间要长得多。 我们需要知道、除了电源/复位/TX/RX 引脚之外、我们还可以考虑其他哪些方面。 此设置 使用10GE-KX4中的 TLK10232连接到/连接10GBASE-KR。

您认为调整 LS_Swing 和 LS_DE 寄存器调整值是否有助于解决此干扰?

TLK10232内部是否有任何可强制其停止工作或关断的内部隐藏寄存器?

 在多个实验中捕获了干扰。  

  • 一旦 ETH 下行链路发生、示波器就会捕获干扰。
  • 当链路断开时、TLK RX 上没有串行器/解串器干扰被捕捉。
  • 因此、EOBC 链路摆动确实来自 TL10232串行器/解串器 TX 上的间歇性干扰。

您是否知道 TLK10232 KR 和 KX4 TX 上为什么会出现间歇性干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件处理。

    谢谢、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组