This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900-Q1:有关器件真值表的问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS254900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668402/tps254900-q1-question-about-device-truth-table

器件型号:TPS254900-Q1

您好!

我们计划使用独立的 GPIO 来处理 每个前/后的故障和状态、

但我们想知道 CTL1 / CTL2是否可以一起使用。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS Yang、您好!

    首先、我们的 TPS254900-Q1 EMV 目前缺货。 我已经为我订购了更多器件、但它们将在下周推出、因此我只能在下周查看数据表/用户手册。 对此可能造成的不便、我深表歉意。

    对于到 TPS25490的 GPIO 连接、您是否将 GPIO 引脚直接连接到故障和状态引脚?

    就使用 CTL1/CTL2而言,我不明白为什么您不能同时使用它们。 对于控制这两个引脚的跳线不能同时使用、EVM 没有提到任何内容。 此外、为了使器件进入 CDP 模式、CTL1和 CTL2都需要被拉至高电平。 我可以在下周收到评估板时验证这一点。