This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:用于 USB 合规性测试的测试数据包生成

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668606/tusb8041-test-packet-generation-for-usb-compliance-testing

器件型号:TUSB8041

TUSB8041是否可以生成测试数据包以进行合规性测试?  数据表中没有提到这一点、但是否有可用于此目的的模式或秘密寄存器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jatan、您好!

    所有 USB 主机、集线器和设备都可以根据 USB 规范的要求生成测试数据包。  您需要从 USB.org 下载 XHCI HSETT 工具、以生成命令、强制集线器开始生成测试数据包。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应! 这需要对集线器进行 I2C 访问、还是需要在上行端口的通道中运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一切都是通过 USB 主机生成的 USB 命令来完成的。 无需使用 I2C。 您需要将集线器的上行端口连接到主机、主机将启用集线器的下行端口以生成测试数据包。

    此致、
    JMMN