This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:TUSB8041-Q1引脚编号61和62的引脚名称

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668478/tusb8041-q1-pin-name-of-pin-number-61-62-of-tusb8041-q1

器件型号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB8041

大家好、

请允许我在下面澄清引脚编号和引脚名称吗?

TUSB8041-Q1数据表、

-。 第4页的引脚29和30:XO 和 XI

-。 第33页的引脚#61、62 :XO 和 XI

这些引脚布局是相同的、但需要旋转180度、请让我澄清哪一个是正确的。

-。 BTW、TUSB8041非自动版本是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lenny、

    第33页的参考原理图摘自 TUSB8041数据表、该数据表具有不同的封装和引脚分配(TUSB8041上的 RGC 与 TUSB8041-Q1上的 PAP)。 对于第33页的原理图、请仅使用终端名称作为参考。

    第4页详细说明了 TUSB8041-Q1的正确引脚分配。

    是的、TUSB8041是非汽车版本。

    此致、
    豪尔赫