This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:如何在未使用 TOF1至 TOF4时进行配置

Guru**** 2611795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668293/lmh1983-how-to-configure-it-if-tof1-to-tof4-are-not-used

器件型号:LMH1983

您好!

我的客户有疑问。

[问题]

它们不使用 TOF1到 TOF4。

在这种情况下、 请告诉我与它们相关的适当寄存器设置。

[背景]

它们设置0x13[5:4]=11b (从不对齐)、但观察到大量的周期到周期抖动。

他们在最新的 D/S 中找到了以下说明

因此、当它们不使用 TOF1到 TOF4时、它们需要知道与其相关的适当寄存器设置。

他们想知道在不使用所有 ToF 时在 CLKout3上输出特别合适占空比的方法。

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroshi-San

    您的问题会被引导至正确的人。 感谢您的耐心等待。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、西蒙-圣、

    感谢您的快速响应!

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsunaga-san、

    对于 TOF3、它们可以设置0x13[5:4]=10'b (始终对齐)、直到至少发生1 个输入参考帧来复位/初始化 PLL3/TOF3块。  完成此复位/初始化后、PLL3应显示正常输出抖动和占空比、然后他们可以将其设置回从不对齐模式、因为他们不使用 TOF3。

    对于 TOF1/2/4、如果不使用这些 ToF、则可以使用"从不对齐"。

    未使用的 ToF 应保留在高阻态(默认值)、以最大限度地降低输出开关噪声。

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan - San、

    感谢您的快速响应和非常清晰的评论!

    好的、我明白了。

    感谢您的合作!

    此致、
    Hiroshi Katsunaga