This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:比尔方向连接问题

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668047/ts3usb3000-bir-direction-connection-issue

器件型号:TS3USB3000

您好!

我们获得 了客户器件退货的高故障率。 客户 已将设计 USB 连接器侧连接到 TS3USB3000的 USB+/-和 MHL+/-引脚。 我认为这不是双向连接、在  使用 USB 充电的情况下、USB/MHL 的最大额定电压应该超过5.5V。  使用 USB 充电时、应损坏引脚 USB-/MHL。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jimmy、

    提供给 TS3USB3000的所有电压电平都应在数据表第6.3节定义的电压范围内。

    电池充电应用不应出现问题、因为 VBus 不会通过 TS3USB3000。

    如果您提供更详细的(和更高的分辨率)原理图、我可以帮助您查看所有内容。

    此致、
    豪尔赫