This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:闪存刻录机在启动界面冻结

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668335/tusb9261-flash-burner-freezes-at-splash-screen

器件型号:TUSB9261

我有一个使用 TUSB9261的新电路板。 器件在器件管理器中的 Windows 10 64位下显示、但当我运行闪存时、闪存刻录机应用程序在闪存屏幕上挂起。  当应用程序以这种方式挂起时、我无法关闭(或强制关闭)应用程序、因为它必须滞留在内核空间中。(?)

还有人有这个问题吗? 是否有缝合的工作?

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试在较旧的 Windows7笔记本电脑上运行闪存刻录机、但这种方法仍然有效、但作为一种解决方案、这种方法并不实用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Greg、

    我们以前没有遇到过这个问题、也没有收到其他具有类似经验的人员的报告。

    TUSB926x FlashBurner GUI 需要 Microsoft 的.NET Framework 4.5才能正常工作;虽然 Windows 10默认安装了 Microsoft 的.NET Framework 4.6、但有时未启用。

    您能否确认您的系统上是否安装并启用了该版本的.NET 框架? Windows 是否会生成任何错误消息或调试日志、以帮助我们确定问题是什么?
    您是否可以尝试其他任何具有 Windows 10 64位的平台? (我想确定是否存在导致故障的特定平台的具体情况)

    另请注意、TUSB926x FlashBurner GUI 仅作为产品开发阶段的辅助工具和器件功能示例而开发、但不鼓励在生产或密集使用环境中使用。

    此致、
    豪尔赫