This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:DS100DF410查询

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668274/ds100df410-ds100df410-query

器件型号:DS100DF410

我的客户计划使用器件 DS100DF410、需要对以下查询进行澄清。

器件 DS100DF410上的参考时钟(REFCLK_IN)引脚需要25MHz 振荡器。 根据"DS100DF410 EVK 用户指南"文档中的 DS100DF410参考原理图、振荡器 U4引脚1由微控制器信号 ENABLE_REFCLK 驱动。 因此、我们的疑问是、如果他们需要从我们的设计中的处理器驱动 ENABLE_REFCLK 等使能信号、 或者、如果它们在原理图中永久启用它们的振荡器、并且处理器没有连接来启用/禁用振荡器、它是否满足重定时器功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     建议为 DS100DF410提供一个连续25MHz 输入时钟。  

    此致、

    Lee