This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:LVDS 输入和输出上的 DS90LV804/ESD 保护二极管

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668238/ds90lv804-ds90lv804-esd-protection-diode-on-lvds-input-and-output

器件型号:DS90LV804

您好!

客户想知道 LVDS 输入和输出是否具有 ESD 保护二极管。 根据绝对最大额定值、我猜 LVDS 输入和输出具有它。 我的理解是否正确?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    是的、这些引脚上有一个 ESD 结构。  如果这些引脚上的电压超过 VDD、二极管将开始导通。

    此致、

    Lee