This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:具有 BC1.2充电器的 TPS65981EVM

Guru**** 2983920 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668189/tps65981evm-tps65981evm-with-bc1-2-charger

器件型号:TPS65981EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65981

您好!

我有两个 tps65981evm 板启动并运行。 一个我已配置为 DFP (拉电流)、一个配置为 UFP (灌电流)、我在这两个之间协商了不同的 VBUS 功率分布(5V、9V、15V、20V)、并且工作正常。 但当我连接没有 USB 电力输送控制器的 USB BC1.2充电器时,我无法获得高于5.0V 的 VBUS,但该充电器确实支持5V、9V、12V…  如何使其正常工作以及需要哪些固件设置? 当前、充电器被检测为 SDP 器件、并且 USB BC v1.2连接有效(偏移量0x3f 处的电源状态寄存器输出)。 使用的充电器是 Samsung EP-TA300。

/Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonas、

    TPS65981仅支持具有高达2.4A 的5V 合同的 BC1.2。 BC1.2不支持高于5V 的电压。 您使用的充电器可能还支持"快速充电"、这是 TPS65981不支持的另一种充电协议。

    谢谢、
    Eric