This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:PCA9546A 电源移除 LTC2616

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A, SN74LV4066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183975/pca9546a-pca9546a-power-remove-ltc2616

器件型号:PCA9546A
主题中讨论的其他器件: SN74LV4066A

您好!

我想使用与微控制器相同的 I2C 使用4个 IC I2C DAC LTC2616。 

为了节省功耗、我将为每个 VCC 电源放置一个电源开关。

这是 LTC2616数据表中的注释"不应移除 VCC 电源
LTC2606/LTC2616/LTC2626中的数据、以避免 I2C 总线被激活

通过内部 ESD 保护二极管加载 I2C 总线。'

为了
能够消除 IC LTC2616的功耗、我可以为此使用 PCA9546A 吗?

使用案例:

  • 微控制器的一个 I2C 连接到4个 IC LTC2616的 I2C 端口
  • 4个用于 LTC2616 VCC 的电源开关

随附系统方框图:

  • 电源图


  • 可能的通信图 

如果 PCA9546A 不适合我的应用、那么哪种 IC 可能适合我的应用。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;像 PCA9546A 这样的 μ I²C 开关可以断开 μ I²C 线路。 您还可以使用 SN74LV4066A 等普通开关;唯一的区别是后者需要单独的信号来控制它们(但您可能已经为电源线准备了信号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解您、我需要放置2个 IC  SN74LV4066A? 一个用于 SCL、另一个用于 SDA 信号、短接1A、2A、3A 和4A、并 将其对应的输出1B、2B、3B 和4B 连接到每个 IC LTC2616?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blidu、

    PCA9546A 可帮助您的应用通过 I2C 控制在4条不同的 I2C 线路之间切换。  

    Clemens 建议使用 SN74LV4066A、但需要单独的信号来控制使能输入(C)。  

    [引用 userid="299045" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183975/pca9546a-pca9546a-power-remove-ltc2616/4459043 #4459043"]如果我了解您的情况、我需要放置2个 IC  SN74LV4066A? 一个用于 SCL、另一个用于 SDA 信号、短接1A、2A、3A 和4A、并 将其对应的输出1B、2B、3B 和4B 连接到每个 IC LTC2616?[/QUERP]

    您的理解在这里是正确的。 您总共需要2 x SN74LV4066A 来完成所需的用例。 将 A 通道短接并将相应的输出1B - 4B 连接到每个用于 SDA 的 LTC2616 IC、将单独的4066A 用于 SCL 线路。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 PCA9546A 支持电压电平转换。

    我们可以使用 PCA9546A 将电平从3.3V 信号(SDA 和 SCL)更改为5V 信号(SD0...SD3和 SC0...SC3)、以3.3V 电压为 PCA9546A 供电、还是需要以5V 电压供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blidu、

    您可以将器件的电源电压设置为3.3V。  

    为了使器件充当电压转换器、Vpass 电压必须等于或低于最低总线电压。 根据数据表中的图9-2、由于您的设计的最低总线电压为3.3V、因此 VCC 需要低于~4.6V。 因此、使用3.3V 为 PCA9546A 供电可满足您的应用需求。  

    此致、

    Tyler