This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:您能不能评论 TPD2E001DRLRG4和 TPD2E001DRLR 之间的差异

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184506/tpd2e001-can-you-comment-on-the-differences-between-the-tpd2e001drlrg4-and-tpd2e001drlr

器件型号:TPD2E001

E2E、  

您能评论一下 TPD2E001DRLRG4和 TPD2E001DRLR 之间的差异吗?

 

是否存在与材料成分/CTE 相关的差异?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这些器件之间没有电气或材料差异。

    过去、G4后缀意味着器件的额定值为"绿色"或"无铅"。 然而、随着时间的推移、所有器件都已被推向这些新的"绿色环保"或"无铅"标准、但器件型号仍然可用、因此客户具有一致的可订购器件型号。

    此致、

    Sebastian