This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182614/dp83869hm-dp83869hm

器件型号:DP83869HM

大家好、

器件 DP83869HM 具有2个电源配置和3个电源配置。 我只是想知道我选择使用哪种电源配置。

它是否取决于我的 VDDIO 是3.3V 还是1.8V。

谢谢  

Prayag Sahoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prayag、您好!

    您可以选择最适合您应用电源限制的配置- VDDIO 电源电压与此选项无关。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan、

    如果2个电源足够、我想知道使用第三个电源的目的是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prayag、您好!

    对因美国假期而延迟回复表示歉意。

    3电源配置更节能、因为2电源配置使用额外的 LDO 来满足电源要求。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Evan 的清除。