This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:您是否有打开/关闭外部端接电阻器的电路设计思想?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184560/thvd1450-do-you-have-any-circuit-idea-to-turn-on-off-a-external-termination-resistor

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件: THVD1424

大家好、

我的一位客户将 THVD1450与120欧姆外部端接电阻器搭配使用、用于当前产品。
对于他们的下一个产品、他们需要通过 MCU 打开/关闭外部终端电阻器、以满足他们的终端客户要求。
它们知道 THVD1424具有电阻器开/关功能。
但他们有很多 THVD1450、并且也希望在下一个产品中使用 THVD1450。

因此、他们有以下问题。 请告诉我您的答案。

问:  您是否有任何电路想法来打开/关闭(由 MCU 连接/断开)外部端接电阻器?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    以下参考设计介绍了在 CAN 设计中使用可选终端的两种方法。 在 RS-485实现中、概念和执行是相同的。 请告诉我、这是当前设计考虑所需的条件、还是缺少任何功能。

    TIDA-01238
    具有可选终端的控制器局域网(CAN)参考设计

    此致、
    Eric Schott