This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBA224:正在寻找具有自动检测功能的 USB 和音频开关 IC

Guru**** 2893640 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBA224, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184427/ts5usba224-looking-for-an-usb-and-audio-switch-ic-with-automatic-detection-feature

器件型号:TS5USBA224
主题中讨论的其他器件: TUSB320LAI

大家好、

我的客户正在寻找 TS5USBA224等 USB 和音频开关 IC 、该 IC 可自动检测 USB 电缆或音频适配器是否已连接。

我想我们可以通过查看 TS5USBA224的 VBUS 连接来自动检测。 但是、客户使用的适配器的 VBUS 是浮动的、如下图所示。 因此、他们需要其他方法来自动检测。

那么、是否有具有此功能的器件?如果您了解有关此功能的更好解决方案、请告知我。  

此外、如果器件比 TS5USBA224更新、请告知我。

请参考下图了解您的理解。

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于是 Type-C、因此 TUSB320LAI 可以检测音频适配器、OUT3引脚可以控制 TS5USB2224。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或使用 TS3USBCA410

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的评论。

    由于 音频信号 通过 D+和 D-传输、因此 TS3USBCA410不符合要求。

    谢谢。

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么您需要 TUSB320LAI  来检测音频适配器