大家好、
这与我们使用部件 DP83869HM 的定制板有关。 微处理器上有 RGMII 接口、交换机上有 SGMII 接口。 我们希望将此 PHY 用作两者之间的桥接器。
但是、RGMII 接口为1.8V、SGMII 接口为3.3V。 请查找以下有关相同问题的查询:
在双电源模式下、仅为 VDDIO 提供1.8V 电压就足以满足同样的要求。 或者是否需要为相同的器件选择三电源模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
这与我们使用部件 DP83869HM 的定制板有关。 微处理器上有 RGMII 接口、交换机上有 SGMII 接口。 我们希望将此 PHY 用作两者之间的桥接器。
但是、RGMII 接口为1.8V、SGMII 接口为3.3V。 请查找以下有关相同问题的查询:
在双电源模式下、仅为 VDDIO 提供1.8V 电压就足以满足同样的要求。 或者是否需要为相同的器件选择三电源模式?
尊敬的苏维克、
SGMII 的意思是3.3V 时的电压是什么? SGMII 是 LVDS 信号、因此不像 RGMII 那样在 VDDIO 逻辑电平上运行。 我假设您是指开关内的 PHY 在 VDDIO = 3.3V 的条件下运行。 不过、这不会转化为仅差分电压至关重要的 SGMII 电压。
DP83869HM 可支持0.3至2.0V 的 SGMII 输入差分电压、并具有可配置的0.6V 至1.27V 输出差分电压(默认为1.1V)。 这不取决于 VDDIO。 由于 SGMII 是标准协议、因此交换机可能支持相同协议、但请确认。
可以使用两个或三个电源模式、但要确保 VDDIO 为1.8V 以支持 RGMII 逻辑电平。
谢谢、
David