This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:RGMII 至 SGMII 桥接模式

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182665/dp83869hm-rgmii-to-sgmii-bridge-mode

器件型号:DP83869HM

大家好、

这与我们使用部件 DP83869HM 的定制板有关。 微处理器上有 RGMII 接口、交换机上有 SGMII 接口。 我们希望将此 PHY 用作两者之间的桥接器。

但是、RGMII 接口为1.8V、SGMII 接口为3.3V。 请查找以下有关相同问题的查询:

在双电源模式下、仅为 VDDIO 提供1.8V 电压就足以满足同样的要求。 或者是否需要为相同的器件选择三电源模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的苏维克、

    让我与团队核实一下。 由于美国的假期、我下周将再次与您进行合作。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常高兴的新年。 请就此提供帮助。 如果您能尽快为您提供帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的苏维克、

    SGMII 的意思是3.3V 时的电压是什么? SGMII 是 LVDS 信号、因此不像 RGMII 那样在 VDDIO 逻辑电平上运行。 我假设您是指开关内的 PHY 在 VDDIO = 3.3V 的条件下运行。 不过、这不会转化为仅差分电压至关重要的 SGMII 电压。  

    DP83869HM 可支持0.3至2.0V 的 SGMII 输入差分电压、并具有可配置的0.6V 至1.27V 输出差分电压(默认为1.1V)。 这不取决于 VDDIO。 由于 SGMII 是标准协议、因此交换机可能支持相同协议、但请确认。  

    可以使用两个或三个电源模式、但要确保 VDDIO 为1.8V 以支持 RGMII 逻辑电平。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的帮助。 因此、根据您的陈述、我们可以在 DP83869HM 中使用两个或三个电源模式、但我们需要确保 VDDIO 为1.8V 以支持 RGMII 逻辑电平。 另一端可以是 SGMII 还是 Copper?

    这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的苏维克、

    是的、没错。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的帮助。 你好。