This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:HD3SS214参考设计原理图(.DSN)和布局文件

Guru**** 2766575 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214, HD3SS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182134/hd3ss214-hd3ss214-reference-design-schematic-dsn-and-layout-files

器件型号:HD3SS214
主题中讨论的其他器件: HD3SS213

你(们)好

我也需要 HD3SS214参考设计原理图(.DSN)和布局文件,。

(我计划将 DP1.4的两个输入转换为一个输出。)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍赫塔:

      我们只有 HD3SS213板级配置文件。 如果仍有需要、我可以发送给您。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我发送  HD3SS213电路板文件。

    我检查 了 HD3SS213和 HD3SS214、它的引脚配置是相同的。

    那么 、HD3SS213和 HD3SS214的原理图是一样的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、相同的原理图、您可以接受我的友谊请求吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答和 友谊请求。
    我 已接受。

    谢谢、

    Hota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!