This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:关于 DP83620SQE

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1184307/dp83620-regarding-dp83620sqe

器件型号:DP83620

你(们)好

我们在设计中使用的是 DP83620SQE。 我们在数据表中有一个关于50欧姆终端的查询。

数据表中提到的集成50 Ω 终端是串联还是并联终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是串联端接。

    此致、

    Gerome