This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:通过 RS485供电

Guru**** 2524370 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181532/thvd8000-power-over-rs485

器件型号:THVD8000

您好,

 我计划将 THVD800用于我的全新 RS485设计、我需要有关以下方面的帮助

需要 THVD8000器件的 TI PSpice 模型。

2. 使用此应用的 A 和 B 线路是否具有最大额定直流电压。

3.如何在总线上连接多个器件时计算电感值 (例如、设计该产品时、将3个从器件连接到一个主器件、电路在连接1、2、2或3个器件时工作正常 、同时每个器件的额定负载仍为80mA)、我们是否有相关的应用手册。

4.如何在主器件和从器件之间进行布线(星形/总线)。

5.您能为我的案例分配任何 FAE,以便我查看电路  

我已经用数据波特率为9600的点对点主从配置和115200的载波频率来完成概念验证、这对于通过100英尺电缆提供80mA 电流的24V 直流电源非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    已为此主题指派了一名工程师、并将很快对您作出响应。 请留出一些时间参加假日季活动。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞珠尔

    感谢您对此的持续耐心、请期待在新的一年收到回复。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,塞珠尔,

    我对我在我不任职期间的延误表示歉意。

    1.我们没有完整的模型,但我们有一个简化的 PSpice 库(可以导入除 HSpice 之外的任何 SPICE 软件)。  

     e2e.ti.com/.../THVD8000.lib

    一些注意事项:

    1A)目前仅为5V 的型号

    1b)它不对传播延迟或模式开关延迟建模(模型中仍然存在一些固有延迟、但它很可能比实际短)  

    1C)它不对占空比失真、调制频率变化或扩频时钟进行建模

    1d)对于  大多数规格、它在+/-5%的范围 内(在极端条件下共模电压可能会达到+/-8%左右)-此时它不包括最大/最小量、在典型条件下、它可以对器件功能、器件电气规格以及输入和输出的上升/下降时间进行建模。  

    2. 如果您特别要求提供数据节点 A/B 线路-是的,它是并且很小。 建议的最大电流为+/-60mA (可能会更高、但我们不会直接规范流入器件的最大电流)。 但 A 和 B 的输入阻抗最小为96K、 因此即使是小电流也可能导致引脚上出现大电压尖峰、从而造成损坏。 因此、强烈建议在通过 RS-485供电时使用浪涌或 tvs 二极管(具体取决于电流需求)。

    如果您询问共享总线(电源和数据)或功率节点-此电流受将电源耦合到共享节点上的电感器的限制-其中的电感器值受共模负载标准的限制 (共模负载需要>= 375欧姆,包括耦合电感)。 如果您所需的电流对于任何实际的电感器来说过大(尺寸或成本变得过大) 然后需要采用高压/低阻抗方法- https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slla590/slla590.pdf?ts=1672857642272 -请注意、此设计显示的是交流电源插座、但对于等效于1欧姆负载的600V 直流线路、使用了类似的方法。 耦合通过变压器和高电压电容器以及额外的线路驱动器来实现、以适应较低的负载阻抗。   

    3.您可以根据最大节点数计算电感值。 因此、如果系统上有1个、2个或3个节点、则设计3个节点、就像设计2个节点一样、您将违反共模负载标准、但电感大于所需值是可以的。 这在我们的 THVD8000设计指南中有很好的解释、网址为:https://www.ti.com/lit/an/slla496a/slla496a.pdf?ts=1672857956709&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    4、首选菊花链、或其次是带有接线盒的脊柱。 可以使用 THVD8000进行星型配置-但这有点复杂-如果客户更喜欢星型网络、我添加了应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slla573/slla573.pdf?ts=1672858044306&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    5.我目前可能是 THVD8000的最佳帮您解决问题的人,因为我是该部件上的 AE,我们通常对部件的了解程度更高,因为我们每个人所覆盖的部件比 FAE 少。 因此、我们有更多的时间关注我们的器件。 因此、我很乐意帮助您回顾您的电路。 我可以在论坛上查看、也可以向您发送电子邮件、如果您更愿意、我们可以离线查看。  

    最棒的

    Parker Dodson