This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233-HT:SN65HVD233HD 的可靠性问题

Guru**** 2386360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745717/sn65hvd233-ht-reliability-issue-with-sn65hvd233hd

器件型号:SN65HVD233-HT

尊敬的 TI 专家:

我们在我们的一款高温产品中采用 SOIC 8塑料封装(SN65HVD233HD)来实现 CAN 收发器。
在环境温度为300 @ 175°C 后、我们会出现故障(4个器件在4个测试中发生故障)。 收发器是该设计的第一个出现故障的组件(500多个组件)。

电源和 DSP 是可靠的。 收发器用于标准配置(1Mbps CAN 总线)。 它即使未使用也会失败(无 CAN 趋势)。

奇怪的是、当我们降低温度(低于70摄氏度环境温度)时、收发器会恢复工作。 它在100摄氏度左右再次失效。

您对此类故障是否有经验? 我们无法理解、因为我们似乎在组件规格中。

最棒的
Maël Guilbaud
CTO - Wattwell (&W)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马尔
    我不知道此设备有任何问题。 我将要求 QA 提交报告以进行验证。
    您能否提供原理图?
    在300小时内、电源是否可能发生瞬变?

    谢谢、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢您的回复。

    我无法为您提供完整的原理图、但这里是收发器的相关原理图。

    我们在没有 C59和 C60的情况下尝试过、也有失败。

    即使在测试期间 CAN 总线上没有活动、芯片也会失败。

    3.3V 可能没有瞬态(包括 DSP 在内的其他操作的十分之一由同一电源轨供电、没有任何问题或故障)。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马尔
    您能否提供顶端标记? 这可能对我们的研究有所帮助。

    此外、总线上是否存在接地回路或大共模电压的可能性?

    谢谢、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    以下是其中一个故障芯片的顶部标记:    

    233S
    72 K
    AX7RG4

    即使在未连接的总线上、我们也有故障器件(即无瞬态、接地环路或 CM 问题)。

    感谢您的帮助、

    Maël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    标记是否有助于您了解故障?

    如果您愿意、请随时与我联系。

    最棒的

    Maël μ A

    Mael.Guilbaud (at) wattandwell.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马尔
    很抱歉耽误你的时间。 此器件未报告任何问题、我们认为器件没有系统问题。
    您是否测试了其他器件?

    您表示它们仍然失败、没有任何活动。 但是、它们仍然连接到其他驱动器?

    部件是否在300h 测试期间正常工作、或者是否在温度下立即发生故障?

    我正在检查另一个不太可能的原因、并应尽快了解相关信息。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    我们尚未执行其他测试... 这需要很长时间、而且设置目前用于其他需求。

    在测试过程中、器件未与其他驱动器连接到 CAN 总线。 它们仅被终止(请参阅之前的电路原理图)。

    在测试过程中、不会连续监视 CAN 总线。 我们知道、这些器件在测试开始时(包括在高温下)起作用。

    感谢您的支持、

    最好

    Maël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了跟进这一点、我发现的另一个可能原因已被证实不是此材料的原因。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马尔
    不确定您一侧的状态。 但是、由于我们无法确定数据存在问题、我相信唯一的前进道路是通过您的经销商将器件退回进行分析。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wade:

    我们目前正在对故障部件进行分析(包括 X 射线放射照相、扫描声学显微镜、塑料封装和裸片或引线之间的分层研究、化学开孔)。

    我将尽快向您更新结果。

    最棒的

    Maël μ A