This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV049Q-Q1:关于静电测试

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV049Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749826/ds90lv049q-q1-about-electrostatic-test

器件型号:DS90LV049Q-Q1

「English」

关于静电测试

对连接到"DS90LV049Q - q 1"的 Rin 1 -/+、Rin 2 -/+端子的电缆执行静电测试、并且 Rout 1和 Rout 2端子固定在 H 电平。
请告诉我对策方法。

「日文」
静電気試験について μ A
“DS90LV049Q-Q1”のRIN1 -/+、RIN2-/+端子に接続されたケーブルに対し静電気試験を行ったところ、ROUT1、ROUT2端子がHレベル固定となります。
対策方法を教えてください。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否澄清您的请求? 什么是 ESD 电压? ESD 测试是否损坏了器件?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一段时间没听到过你的反馈。 我会将其标记为已解决、但如果您仍需要支持、请通过回复此主题并提供所需信息告知我们。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答

    您能否澄清您的请求?
    什么是 ESD 电压?
    ->"2kV - 4kV ESD 电压测试"会使 ROUT 1和 ROUT 2引脚固定在 H 电平(闩锁状态)、并且无法返回断电/开启状态。
    这样的状态是什么?
    是否无法自动恢复?
    解决方法是什么?

    ESD 测试是否损坏了器件?
    ->没有破损。 在断电/打开的情况下、它恢复正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一般而言、器件的 ESD 额定值(和测试后)仅保证其不会受到额定 ESD 电压的损坏。 这通常并不意味着器件可以在不回收电力的情况下再次运行。 我不确定是否有办法自动恢复(不回收电力)。

    对此,
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已结束。 谢谢你。