请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LV049Q-Q1 「English」
关于静电测试
对连接到"DS90LV049Q - q 1"的 Rin 1 -/+、Rin 2 -/+端子的电缆执行静电测试、并且 Rout 1和 Rout 2端子固定在 H 电平。
请告诉我对策方法。
「日文」
静電気試験について μ A
“DS90LV049Q-Q1”のRIN1 -/+、RIN2-/+端子に接続されたケーブルに対し静電気試験を行ったところ、ROUT1、ROUT2端子がHレベル固定となります。
対策方法を教えてください。μ A