This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:未进行电流广播

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820, TPS25821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751037/tps25820-no-current-advertisement-is-taken-place

器件型号:TPS25820
主题中讨论的其他器件: TPS25821

您好!

我一直在寻找最简单的 PD CC 控制器 IC。 我找到了 TPS25820 PN、尽管它是该设计的最佳选择。 我们正面临一种移动电源设计、其中 TPS25820用作 CC 控制器。  

在早期测试阶段、我们引入了一个连接到 CC 线路的5.1K 电阻器、以模拟接收器件。 该设计工作正常、TPS25820将5V 电压提供给 Type C 连接器。 直到这里一切都很好

问题在于、移除电阻器后、无论设计连接哪个 PD 编译器系统、TPS25820都不提供5V 电压。

我们已经检查了 USB Type C 布局是否有错误、但我们没有发现任何问题、似乎一切都正常。 我的团队已经花了一周的时间来测试设计、我们得出的结论是 TPS25820无法正常工作。

我们将根据 PD 编译器移动设备和不同的移动电源对设计进行测试、但 TPS25820不提供5V 电压。

TPS25820是否有任何问题? 您是否认为、如果我们重新布局 TPS25820以用于 TPS25821、系统可能可以正常工作?

在这方面需要一些支持。 此致、

Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    您能否检查 UFP 是否变为低电平? 如果没有、则 TPS25820可能未检测到有效的接收器件、因此它不会为负载供电。 您可以订购 EVM 并将其连接到接收器件、以验证它是否向 Vbus 输出5V 电压。 如果是、则您可能需要将原理图与 EVM 进行比较、以缩小问题所在的范围。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Darwing、

    我们找到了问题。

    关键是、在我们的设计中、我们使用插头(公头)连接器作为 USB C 连接器。 问题是、由于两条 CC 线路都连接到两个器件、整个系统似乎无法进行当前广播。 卸下 PCB 的其中一个 CC traaka、系统工作正常。

    此解决方案是否会成为未来的问题?

    此致、

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    注意对于标准 Type C (公连接器或非公连接器)、UFP 应向 TPS25820通告 Rd、以便为负载供电。 此外、CC1和 CC2应该是独立的路径(一个不应影响另一个路径)。 您是否尝试过使用 TPS25820EVM 进行测试?

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    请单击已解决链接、告知我是否已解决。 此主题将关闭、并可根据需要添加新帖子。 谢谢!