This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR218A:容许时钟频率的计算

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR216A, DS90CR218A, DS90CR215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750866/ds90cr218a-calculation-for-tolerate-clock-frequency

器件型号:DS90CR218A
主题中讨论的其他部件:DS90CR216ADS90CR215

请告诉我如何计算最大容许时钟频率。

在36MHz 时钟上使用 DS90CR216A 之前。

但最新的模型已将36MHz 更改为45MHz、在反序列化时会发生位错误的 DS90CR216A。

我想决定将 DS90CR216A 更改为 DS90CR218A 不会出现位错误、而是计算带来的其他风险。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    像素时钟频率范围是通过设计和验证确定的。 45MHz 在 DS90CR216A 的时钟频率范围内、因此如果您看到位错误、它可能与您的设计有关、而不是与器件有关。

    到目前为止、您已采取哪些措施来调试该问题? 您是否检查了时钟和数据通道上的信号完整性问题? 输入时钟是否干净? 电压电源上的噪声水平是多少?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I.K-San

    很抱歉我的回复延迟、
    现在客户正在确认、没有问题。
    非常感谢。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有关于此问题的任何更新?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I.K-San

    客户信息已更新、请参阅下面的内容;

    我认为情况没有问题、对吗?

    ------------------------
    输入时钟是否干净?
    ⇒是、45MHz 眼图张开度大于33MHz。

    电压电源上的噪声水平是多少?
    ⇒28.9mVpp
    ------------------------

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我想、如果他们能够将噪声水平降至20mVpp 以下会更好。 它们是否遵循数据表第10页上的去耦电容器指南? 但是,如果他们不再看到问题,就不应该有问题了。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I.K-San

    根据数据表更改了客户的去耦电容器、但会出现纹波和位错误。
    现在、他们正在考虑更换探头和电缆以实现高质量。

    有关与 DS90CR216A 组合的其他问题,
    ①Is 是否有推荐的 Channel Link 1中继器 IC?
    ②Or、是否可以将 DS90CR216A:RX OUT (CMOS/TTL)与 DS90CR215:TX IN (CMOS/TTL)通信?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    是的、可以将 DS90CR216A 输出与 DS90CR215输入进行通信。 它们彼此直接兼容。

    此致、
    I.K.