This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:TDP142EVM 测试

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, TDP142EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743075/tdp142-tdp142evm-test

器件型号:TDP142

您好、先生、

我们的客户使用 Tektronix DPO73304SX 和 DPR-100想要验证 TDP142 性能、

如果 系统中存在串联 TDP142EVM、则无法测试、移除 TDP142EVM 即可测试 DisplayPoart 并通过测试。

系统为显卡->TDP142-->Test Tool->monitor

这是 TDP142EVM junm 设置问题吗? 或如何验证?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    该 EVM 使用来自 Micro AB USB 连接(J13)的5V VBUS 供电。 如果用户不希望使用 USB 外部电源、可使用板载测试接头提供5V 或3.3V 电压:5V 至 TP3、3.3V 至 J11。 请务必仅使用一个电源、不要同时连接多个电源。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    随附的文件是我们的客户测试结果在 EVM 上失败、

    您对 EVM 设置有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo

    您是否详细了解了故障情况? 预加重和随机抖动来自图形卡,而不是来自 TDP142 (TDP142是转接驱动器,它不会清除图形卡的随机抖动,并会在总随机抖动中增加少量)。 您可以尝试调整 DP142均衡器设置、看看它是否有用。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    测试报告非常大、超过25M、无法通过消息系统、以下是失败项。  

    TEST 3.3_RBR/HBR 预加重级别验证测试-->通道2失败

    测试3.3_HBR2/HBR3电平和均衡验证测试-->通道1失败

    测试3.12.2_Random Jitter (RJ) Measurements->Lane1 & Lane2 & Lane3失败

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo

    它们是否以 EQ 0运行?

    如果他们直接在显卡的输出端运行合规性测试,这些测试是否通过? 如果这些测试通过、它们能否在显卡和 DP142 EVM 之间尝试不同的 DP 电缆?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的支持、
    对于本例、我们将在 TI 实验室中再次安排验证。

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否分享 TDP142毫秒测试报告?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    我用私人邮件向您发送了报告、请检查。

    谢谢
    David