This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D --过流闭锁

Guru**** 2558810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748893/tps65987d-tps65987d----overcurrent-latched-off

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:LM5069

尊敬的 TI:

如果我使用最大电流设置为限值、那么当他触发电流时、它是否不能被锁存? (触发保护时无法锁存我的客户请求)

或者是否可以设置或使用任何故障引脚?  我的 PD 是主机、有机会将系统连接到第一个电路、以强制重新启动系统电源以实现重试? (在  第一个电路中使用 LM5069)

BR、Delun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    当发生过流事件时、TPS65987D 将自动重试。 如果系统中有 EC、则可以为过流事件设置中断、然后将端口控制寄存器更改为"Disabled"(已禁用)、直到您确定过流情况已消除。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一段时间没有听到你的反馈。

    如果我回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric