This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982配置

Guru**** 2751905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/745011/tps65982-tps65982-configuration

器件型号:TPS65982

您好!

我使用了 DRP prefers 主机模板、对模板配置进行了以下更改:

  1. 在控制寄存器中、我启用了进程交换到 UFP、启动交换到 UFP、禁用进程交换到 DFP /启动交换到 DFP
  2. 我在 TX 灌电流中有两个 PDO 、即5V/0A 和20V/3A
  3. 我已使用主机接口实用程序工具验证了寄存器设置。
  4. 在“System Configuration”(系统配置)下的“Port information”(端口信息)中,我有“在 CC (带 trySrc)上切换 R_p/R-d,支持数据/电源角色交换
  5. PP_5V0开关配置为开关输出使能  
  6. PP_HV 禁用。
  7. 为 事件"允许(低电平有效)事件启用 GPIO_1、为事件"电缆方向"启用 GPIO_2

我们的要求如下:

用作具有 20V 3A PD 协商能力的灌电流。

2.连接到 PC 时也可以是 UFP 设备

3.无 DP 或 Intel VID

支持 USB 第2代和第3代

我已将我的项目随此电子邮件附上。 请尽快通知我。  e2e.ti.com/.../TPS65982-HD3SS460-DRP_2C00_-Prefers-UFP-Sink.pjt

如果违反任何协议、请告诉我。  

 此致、

Ali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    1.你用一种矛盾的方法来设置这个寄存器。 在启动至 DFP 和 UFP 的情况下、PD 控制器将继续启动数据角色交换。 请只设置初始化至 DFP 或初始化至 UFP。 不是两者都有。
    2、还可以。
    3、还可以。
    4、还可以。
    5、还可以。
    6、还可以。
    7、还可以。

    其他都应该可以。 我建议获取 TPS65982EVM 以测试您的配置、以确保其工作方式符合您的预期。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 我在 TPS65982 EVM 上完成所有这些工作。 我已经启用了进程交换到 UFP 并启动交换到 UFP。 DFP 已禁用。 基本上、我需要的是配置 ID 7:大功率总线供电设备。 如何获取设置? 我尝试在应用程序自定义工具中导入,但没有使用设置进行更新。 请在此处为我提供指导
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    您正在正确创建配置文件。 从您的描述中、似乎您已经在那里了。 设置满意后、您可以创建完整的闪存二进制映像并将其加载到 PCB 上进行测试。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已使用高功率器件配置重做了该项目。 请参阅随附的文档、并告诉我、如果您发现任何问题、这是否可行。 由于某种原因,我无法附加文件。 请向我发送您的电子邮件。 下面是我所做的工作:

    在控制寄存器中、我启用了进程交换到 UFP 和进程交换到灌电流
    2.我在 TX 灌电流中有3个 PDO、即5V/3A、12/3A 和20V/3A
    3.我已通过主机接口实用工具验证了寄存器设置、方法是设置 EVM DIP 开关并读取 VIS 主机工具、然后在应用定制工具中进行设置。
    4.在系统配置下的端口信息中,我有“在 CC 上切换 R_p/R-d,支持数据/电源角色交换
    5、PP_5V0开关配置为开关输出被禁用
    6. PP_HV 被禁用。
    7. PP_Hve 配置为输入
    8.为事件"允许(低电平有效)事件启用 GPIO_1、为事件"电缆方向"启用 GPIO_2
    请告诉我。
    此致、
    Ali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    我看不到您的配置有任何问题。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您对原理图的反馈! 我获得了电路板-我已将电路板设置为 UFP 器件以接收20V 电压。我看到它协商20V 电压、但 我看不到 PP_HV0和 PP_HV 上有任何电压。 我已经尝试将它们配置为输入和输出。 请帮助。  

    此致、

    Ali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    您是否从 VBUS 电源启动? 我建议检查 BUSPOWERZ 上的引脚搭接、以查看该设置是否会关闭您所需的电源路径。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric,
    是的 VBUS -我能够抵消20V 的电压、但没有 PP_HV 或 PP_5V0上的任何电源。 我已将器件配置为配置7 -高功率接收器。 我没有任何拉电流 PDO、但有灌电流 PDO。
    此致、
    Ali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    请参阅数据表的第6.2.2节、检查 BUSPOWERZ 上的引脚搭接是否正确: www.ti.com/.../tps65982.pdf

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    很不错! 连接到 PC 时、我确实有疑问-它是怎样产生的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    很高兴这对您有用。
    根据配置的不同、我们将以器件或主机的形式出现。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我无法禁用 EP 模式-即使在自定义工具中我禁用它、但当我从实用程序工具读回它时、它读回启用。 你能提供帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目标是检测直通中的偏离
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    我建议更改加载到 SPI-FLASH 的默认配置中的设置、而不是在运行时进行更改。 此外、如果您想在直通模式下检测器件、是否不希望同时启用 USB EP 和 RP 路径?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一段时间没有听到你的反馈。

    如果我回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric