This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:如何判断 FW 问题是否取决于 TPS65988或 Intel TBT?

Guru**** 2593490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/749043/tps65988-how-do-we-judge-if-the-fw-issue-depends-on-tps65988-or-intel-tbt

器件型号:TPS65988

我从供应商处获得了 PD FW、但是、win10下的设备管理器中出现了 TBT 黄色感叹号、如何从 PD 的角度验证 TBT 或 PD FW 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    您是在客户的硬件上测试您的新项目还是在 EVM 上测试它?

    如果您正在测试客户电路板上的新固件、并且固件正常工作、则需要检查固件配置设置。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    对此进行了任何更新?

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    很抱歉耽误你的回复、感谢你的帮助。

    客户电路板上的 USB2.0/3.0正常工作,但通过 Type C 连接外部屏幕时,TBT 功能仍然出现故障。当电缆插入时,来自 tps65988的 HPD 信号似乎无法传递到 TBT, PD 固件中的正确设置与 HPD 功能有关的是什么?

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    TPS65988不会生成 HPD 信号、它作为来自端口合作伙伴的消息提供、88在收到此消息时提供此信号。

    您能否共享 PD 日志供我分析?

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Rahul,

    TPS65988上的 HPD1和 HPD2引脚30和引脚31连接到 Intel TBT 端口 A HPD 和端口 B HPD。

    我没有转储日志的工具(哪种工具可以输出日志?)、我附加了.pjt 文件 如果这有助于分析 problem.e2e.ti.com/.../TPS65988DH_5F00_F707_5F00_10_5F00_03_5F00_testing_5F00_FM_5F00_ver4.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    我的意思是、当这些引脚从端口伙伴处收到 HPD 消息时、它们会切换。 除非 Type-C 总线上有 HPD 消息、否则这些引脚将不会切换。

    您可以使用 Total Phase (www.totalphase.com/.../)或LeCroy T2C (teledynelecroy.com/.../mercury-t2c-t2p)的电力输送分析仪

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    对此进行了任何更新?

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我们将尝试获取您建议用于调试的 PD 分析器、感谢您的帮助。